This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C50-Q1:隔离式反激双极电源生成

Guru**** 2668255 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5180, LM25183

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1290865/ucc28c50-q1-isolated-fly-back-bi-polar-supply-generation

器件型号:UCC28C50-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5180LM25183

大家好、

我想为我的 MOSFET 栅极驱动器电路设计一款具有反激式拓扑的隔离型双极性电源。 我在为 我的设计选择合适的控制器 IC 时几乎没有感到困惑。

请帮助我为我的设计选择合适的控制器。

注意:此处是我的栅极驱动器规格

  1. 栅极驱动器 IC 电源 =  +/-15V 隔离式电源输入。
  2. 栅极驱动器 IC 的瞬时电流突发= +/- 6A
  3. 栅极驱动器开关频率= 5 kHz  

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!  

    我正在处理这个问题、今天很快就会回来与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!  

    您可以 在此处找到各种反激式控制器 、并根据规格进行筛选。

    如需个人推荐、我会将此主题转发给反激式专家。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hernandez、

    感谢您的意见、我将详细介绍。

    平均说来、我选择了很少的控制器( LM5180 ,  LM25183 )以满足我的要求,并尝试了 推荐的计算器工具,也进行了少量仿真。 输出看起来合适、并且与计算结果相参照。

    但是、我需要您的帮助、以便再次确认电路。 以下控制器是否可用于 双极电源发生器 实现 MOSFET 栅极驱动器

    此处附加了 TINA 文件和计算表供您参考。

    e2e.ti.com/.../snvmbx0.tsce2e.ti.com/.../0652.LM_2800_2_2900_518x-PSR-flyback-converter-quickstart-tool-revB.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    您能否在新的主题中发布您的新结果并注明器件型号、以便将其分配给专家?

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "我不会介意的,我可以和你一起。"

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!