This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1641:TPS16413用于错误地保护状态

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1290966/tps1641-tps16413-go-to-protect-status-incorrectly

器件型号:TPS1641

我使用了 TPS16413DRCR 制作电流保护原理图、如下所示

PCB 设计如下

系统中的 tps16413如下

 

我发现了一个问题、当 LED 以如下波形,随着 Current 300mA 闪烁时

tps16413将保护和切断5V 输入

但当我将 LED 设置为跟波闪烁时、电流300mA

tps16413可以很好地工作。

如果我将电流设置为700mA,、上述两个波都可以很好地工作、没有 PROTECT 状态。

我把时间设置得  更清晰,将 Ilimit、IOCP 设置得更好,它仍处于保护状态。

请帮我,非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kijun:

    感谢您的联系。 我将在下周早些时候对此进行讨论。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请帮我检查一下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fu:

    请分享这些情况的波形。 请探测 VIN、VOUT 和输入电流。  

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIN 为5V DC。 VOUT 为5V 直流。

    负载波形如下所示

    输入电流可从100mA 的-700mA。变化

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fu:

    是否有显示 VIN 和 VOUT 的波形?

    我想这可能与此相关:

    您可以尝试使用不具有输入/输出短路检测功能的变体。

    此致

    G·库纳尔