This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790:模板厚度

Guru**** 2523910 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25790

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1289842/bq25790-stencil-thicness

器件型号:BQ25790

您好!

 

我们在电池充电器电路中使用 BQ25790。

我们已经设计并订购了 PCB、并且 已经与漏印板制造商联系。

对于模版上的焊锡膏开孔、我们按照以下数据表进行操作。

 

我们的丝印板供应商有一个问题,如果我们遵循4密耳丝印板厚度的设计,那么焊盘的面积比是0.625,但根据 IPC 标准7525它应该高于0.67,以适当地从其孔径中分配焊锡膏。

如果我们使用上述建议设计将模版厚度减小到3.5/3mil、则可以实现所需的面积比。

 

我们将使用 OMONIX 338 SAC 305焊锡膏。 上述(数据表)建议是否适用于 OMONIX 338 SAC 305焊膏、或考虑使用其他类型的焊膏。

 

如果我们需要将模板厚度从4密耳更改为3.5密耳以实现孔径比,请提出建议。

谢谢。此致、

Dhiraj Phadte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhirajm:

    我不知道模板厚度、但我会咨询我们的 EVM 供应商并与您联系。   

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我们正在等待您的回复。 请您跟进 EVM 供应商。

    此致、

    Dhiraj  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhiraj:

    我再次连接了 EVM 供应商。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    EVM 供应商的任何更新表单。

    此致、

    Dhiraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。 4mil。

    此致、

    杰夫