您好!
如果 ILIMIT 低于 ICHG 会发生什么情况?
示例:
ILIM 的电阻器为249欧姆。
ICHG 的电阻器为380欧姆。
对于典型的 K 值:
ILIM 为:1.92A (K = 478典型值)
ICHG 为:1.88A (K = 677典型值)
最坏情况:
ILIM 为: 1.84A (Kmin = 459)
ICHG 为:1.99A (Kmax = 715)
在最坏的情况下、ILIM 是否也限制了 ICHG、可以这样做吗?
此致!
乔纳森
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
如果 ILIMIT 低于 ICHG 会发生什么情况?
示例:
ILIM 的电阻器为249欧姆。
ICHG 的电阻器为380欧姆。
对于典型的 K 值:
ILIM 为:1.92A (K = 478典型值)
ICHG 为:1.88A (K = 677典型值)
最坏情况:
ILIM 为: 1.84A (Kmin = 459)
ICHG 为:1.99A (Kmax = 715)
在最坏的情况下、ILIM 是否也限制了 ICHG、可以这样做吗?
此致!
乔纳森
是的、我知道如果负载需要更多的电流、充电电流会降低。
但是、如果器件处于关断状态、那么该情况下不需要任何电流、并且 ILIM 小于 ICHG、则会发生什么情况。 电池是使用 ICHG 还是 ILIM 充电? 根据我的理解、ILIM 是 BQ25606的总输入电流限制。 这意味着 ICHG 不能超过 ILIM。 因此、ILIM 也是 ICHG 的总上限、即使 ICHG 的电阻器设置为允许高于 ILIM 的 ICHG。
对吧?
Jonathan、您好!
请注意、BQ25606是一款降压充电器。 假设效率为100%、假设您的输入在输入为6V 时被限制在500 mA。 理论上、您可以在3V 电池上实现1A 的充电电流。 (6V*0.5A=3 W=3V*1.0A)。 同样、您可以在4V、0.75A 的电流下执行操作。您的充电电流将大于 ILIM 限制、因为当您降低电压时、电流会上升。 由于这是降压稳压器、充电电压将始终小于输入电压、因此您可以依靠接近或大于 ILIM 的充电电流、具体取决于输入电压。 实际上、所给出的100%效率将受到功率损耗的影响、但这里仅作为示例。
此致、
迈克·伊曼纽尔