This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS73801-SEP:TPS73801-SEP

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS73801-SEP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1292766/tps73801-sep-tps73801-sep

器件型号:TPS73801-SEP

当输入电压为5.45V 时、我们是否可以使用 TPS73801-SEP?

我们是否应该根据 ECSS 标准考虑降额规则?

-线性稳压器= Vin * 90%

EST-30-11C 修订版2:降额–ECSS-Q-ST 组件(2021年6月23日)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于该器件、 VIN 的可接受范围为:VFB+VDO≤VIN ≤20V。 只要您的设计的 VOUT 低于5.45V、 您所需的输入电压就不会出现问题。  

    谢谢。

    莎拉