This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21710-Q1:OC 引脚 DESAT 电路、连接到 OUTH 而非 VDD

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21710-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1292849/ucc21710-q1-oc-pin-desat-circuit-connection-to-outh-instead-of-vdd

器件型号:UCC21710-Q1

您好!

如数据表中所述、我们要将 UCC21710-Q1与 DESAT 电路搭配使用(图9-8)。
在此电路中、电阻 R1连接到 VDD (在本例中为+15V)。 在没有开关的情况下、这具有直流链路电压的负面影响(在高压二极管(DHV)上充电)。
因此、我们会以线性方式将电阻器 R1连接到 OUTH。

-您是否有显示此解决方案的应用程序?
-当 OUTL 处于 VEE (-4V)电平(SiC FET 关闭)、OUTH 也大约为-4V 时、将 OC 引脚上的电容器充电至负电压、我们看到了一个可能的问题。 有问题吗?

谢谢、此致、

帕特里克