主题中讨论的其他器件: USB2ANY、 BQSTUDIO、、 EV2400
您好、我们在定制设计(未使用 PMID)上遇到了 BQ25628的充电模式问题。
尽管满足了所有条件(转换器成功启动、EN_CHG = 1、CE_N 引脚为低电平、TS 上无热敏电阻故障、无安全计时器故障)、但器件不会充电。
我们已禁用看门狗并设置了所有电压和电流限制(reg0x02-re0x12)。
我们已读取充电器状态和故障状态寄存器。
CHG_STAT 为0x1、表示器件正在充电。 然而、VINDPM_STAT 为0x01 (在 VINDPM 调节中)、与我们预期的0x00正常模式一样、这有点可疑。
未记录故障状态。
通过读取 reg0x28-reg0x36的 ADC 转换、我们可以看到 IBAT = 0、这意味着器件实际上未充电。
您能否进一步说明充电模式无法正常工作的原因?
我们还购买了带有 USB2ANY 接口的 bq25628 EVM 板。 但它似乎不能与 bqstudio 配合使用。 您能否建议一种使用 USB2ANY 探索 EVM 板的方法?
谢谢!