This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H2140-SEP:并联运行期间的电流限制

Guru**** 1133960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7H2140-SEP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1292707/tps7h2140-sep-current-limit-during-parallel-operation

器件型号:TPS7H2140-SEP

您好

我想使用 TPS7H2140-SEP。 我需要高达5A 的电流限制、因此我计划并行使用四个通道。 如何为四个通道中的每个通道实现电流限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Midhun:

    TPS7H2140-SEP 对所有四个通道使用相同的电流限制设置。 因此、在选择电流限值时、只需在器件的引脚11 (CL)上配置一个电阻器、即可为所有四个通道实现电流限制。

    有关计算每通道电流限制值的限流电阻器的更多信息、请参阅器件数据表(点击此处链接)的第8.3.3节。 有关并行使用器件通道的信息、请参阅器件数据表(点击此处链接)的第8.3.8节。

    谢谢。

    Andy Fondaw