This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65252:TPS65252

Guru**** 2559080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65252

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1290718/tps65252-tps65252

器件型号:TPS65252

大家好、我在 我的一个设计中使用了 TPS65252、我在调试的一个卡中发现 使能1和2持续脉冲、因此不会有输出。 您能告诉我原因可能是什么吗?

V7V 和 V3V 已经过验证、符合预期。

请查找用于您的分析的设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darsana:

    感谢您的联系! 上次我们建议将 CSS 电容器从10uF 更改为不大于30nF 的值。 根据您的反馈、在将 CSS 电容器从10uF 更改为4.7nF 后、Output1 (2.5V)和 output2 (1.8V)也如预期般出现。 输出这次不是新问题吗? 我相信您上次解决了 Vout 不再出现的问题。

    谢谢并亲切地让我们知道任何不清楚的事情!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

    这是我在其中一张卡片上遇到的另一个问题、正如我所提到的。 CSS 电容器为4.7uF。 使能线路会如示波器捕获中所示产生脉冲、因此我没有获得电压输出。 我可以知道即使 V7V 和 V3V 正常、使能线路始终不为高电平的原因吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darsana:

    您是否有机会尝试将 CSS 更改为不大于30nF、例如4.7nF? 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

    在 这个特定的电路板中、CSS 电容器更改为4.7nF、这也是我面临的问题。 抱歉拼写错误、CSS 的值是4.7nF、而不是 UF。 请说明哪些其他因素可能导致启用被下拉或脉冲出现此问题(请参阅示波器捕获)。 V3V 和 V7V、VIN 经过验证且正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darsana:

    此特定电路板与良好电路板之间有何区别?

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    就设计/组件而言、该电路板与良好电路板没有区别。 如果您能告诉我哪些其他因素会影响使能线、情况将会很好???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darsana:

     正常工作时、EN 引脚电压不应连续脉冲。 您能否在一个波形中捕获 VIN 和 V3V 的波形以及 EN? 请首先删除 C156和 C1868并捕获 EN 波形? 然后、请将 C156和 C186更改为新的4.7nF 并重试?

    谢谢!

    BRS

    卢西亚