This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS73801-SEP:输入到 GND 短路、输出到 GND 短路

Guru**** 1135470 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1286670/tps73801-sep-input-to-gnd-short-and-output-to-gnd-short

器件型号:TPS73801-SEP

您好!

客户电路板中存在损坏问题。

输入和输出以及 GND 短路。

问题如下。

1.输入输出端是否有内部电容?

2.输入输出端是否有保护二极管?

3.除浪涌和 ESD 外、输入和输出接地短路是否有任何原因?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    我需要进一步了解这一点、看看我们可能有什么信息。 您是否 在多个电路板或仅一个电路板上发现过此故障?

    您是否确认连接到此器件输入的电源没有问题?

    谢谢。

    莎拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sarah、您好!

    但并未说明此问题的来源。

    客户希望同时检查电路板侧和 IC 侧。

    因此、请告诉我输入和输出端口中是否有保护二极管或电容器。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    没有保护二极管或内部输入/输出电容器。  

    在这类情况下、最可能的故障原因通常是电应力(过压、过流)。  

    如果客户想要请求故障分析、我们要求他们遵循本指南中的流程、然后在此处提交请求

    谢谢。

    莎拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koch 您好!

    当出现 ESD 或 EOS 时、输入或输出是否会对 GND 短路?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们尚未对该器件的潜在故障模式进行测试、因此可能会发生这种类型的故障。 我不能说这是可能还是不可能、因为我们没有任何 全面的数据表明 EOS 或 ESD 损坏会如何表现出来。

    谢谢。

    莎拉