This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:有关系统存在的关断解决方案/软关断的问题

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1291001/bq76942-questions-about-a-system-present-shutdown-solution-soft-shutdown

器件型号:BQ76942

您好!

我们希望通过 bq76942实现系统存在功能。 一种带钥匙的系统呈现功能。 电池组不可拆卸、但应使用钥匙激活电池(FET)、如果未插入钥匙、电池应处于关断状态。 可通过 OTP 对所需的寄存器进行永久编程。

以下链接提供了一个我已经测试并发现非常好的解决方案。 但是、这些测试揭示了某些行为、这些行为引发了一些问题:

BQ76942:使用 TS2和 RST_SHUT 创建"系统存在"功能-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

下面是一个简短的原理图、显示了我测试的同一案例:

让我们 假设以下情况:


密钥始终插入。 (系统存在信号或 键位输入信号拉至 GND)。 因此、电池将保持连接状态、直到发生欠压事件、该事件将触发关断并使 FET 无效。 但由于该电路、TS2被拉至低电平、因此器件只会进入软关断模式、直到有人拔下钥匙、因此 TS2可以将使能信号拉至3-5V、该器件将转换至关断模式。

问题1:  

软关断通常是不必要的情况、还是器件在特定时间段内处于软关断状态是可接受的? 未移除钥匙时、软关断状态下的功耗有多大(如所连接链接的示例中所示、未移除电池组时同样适用)?

问题2:

为了解决这个问题、我认为必须有一个模拟电路、在 TS2上插入钥匙时执行短暂的下拉操作、否则 TS2可以自由浮动。 很遗憾、我无法在任何位置找到这样一个包含电池组存在/密钥的参考设计。 您是否有建议的解决方案? 在我的理解下、这也意味着在某种程度上您必须从电池获得上拉电压、但您希望避免该情况、因为电流消耗...

提前感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    1.软关断是一种非常不可取的情况。 这不应给器件本身带来任何风险、但是器件的大多数功能都被禁用、直到器件从状态恢复。 我建议阅读此常见问题解答、其中提供了有关软关断的更多详细信息: (+)[FAQ] BQ76952:什么是软关断状态? -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    我们尚未对该器件在软关断状态下的 IQ 进行表征。

    2.我们没有任何相关的参考设计,但您可以考虑同时使用一个按键和一个按钮(或具有类似功能的设备)来创建一个简单的模拟电路,以在 TS2上实现低脉冲。

    下面是一个可以正常工作的简单示例。 (WAKE 按钮应该是按钮)

    插入按键将允许按钮将 TS2拉至低电平并唤醒器件。 一旦移除密钥、RST_SHUT 将上拉至 REG1并触发器件进入 SHUTDOWN 模式。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。  

    关于电路、我会切换到稍微不同的解决方案。 在我们的产品中、 TS2上不可能在钥匙旁边有一个可访问的额外唤醒按钮。 因此我将使用模拟电路、在插入钥匙时会在 TS2引脚上产生一个短下拉电阻、以便始终可以在插入钥匙时唤醒电池组。

    也感谢您提供有关软关断的信息。  

    假设我不依赖安全功能、并且器件由于前面所述的行为处于软关断模式、那么器件是否可以按照原始问题中所述保持此状态一段时间? 或者、是否必须不惜一切代价避免这种情况发生?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    我建议实现使 TS2引脚产生低电平脉冲的电路。

    您可以在我之前的消息中链接的常见问题解答中详细了解软关断的后果、但在软关断模式下、该器件实际上会被禁用、直到复位(FET 关闭、通信关闭、LDO 关闭等)。

    因此、我不建议让器件进入软关断模式、但不应存在器件因为处于该状态而受损的风险、因此如果常见问题解答中所述的行为对于您和您的应用而言是可以接受的、 则可以使用它。

    此致、

    马克斯·韦博肯