This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC6983:TLC6983、TLC6984、LP5890、LP5891:SCLK 时序要求

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5890, TLC6984, TLC6983, LP5891

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1280695/tlc6983-tlc6983-tlc6984-lp5890-lp5891-sclk-timing-requirements

器件型号:TLC6983
主题中讨论的其他器件:TLC6984LP5891、LP5890

对于 TLC6983、TLC6984、LP5890、LP5891、SCLK 时序要求如下:

TLC6983, TLC6984:

f.cycle.max = 25 [Mhz] --> T.cycle.min = 40 [ns] 

T.high.min = 18 [ns]
T.low .min = 18 [ns]

LP5890, LP5891:

f.cycle.max = 50 [Mhz] --> T.cycle.min = 20 [ns] 

T.high.min = 09 [ns]
T.low .min = 09 [ns]

提供的这些值显著要求 T.cycle.min 处的占空比阈值为5%:

T.high.min = 0.45 • T.cycle.min
T.low .min = 0.45 • T.cycle.min

Thus:

DutyCycle ( @ T.cycle = T.cycle.min ) = 50 ± 5%

T.high.min 和 T.low.min 被写入静态值;然而、我想确认这一点。

是所有 T.cycle 的 T.high.min 和 T.low.min 静态值、还是它们动态依赖于 T.cycle (数据表中未指示此情况)?

例如、对于生成的 SCLK:

f.cycle = 08 [MHz] --> T.cycle = 125 [ns] ≥ 40 [ns]
dutyCycle = (50 ± 10) [%]

Thus:

T.high.min = T.cycle • 0.4 = 50 [ns] ≥ 18 [ns]
T.low .min = T.cycle • 0.4 = 50 [ns] ≥ 18 [ns]

这样的时钟可以轻松满足所有数据表标准、但实际允许占空比在50%之间发生显著变化、尤其是  TLC  驱动器、它们在双边沿传输上运行(与在上升边沿传输上运行的 LP 驱动器不同)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nathan:

    我们的专家不在办公室、我们会在您回来后回复您的问题。 感谢您的耐心等待。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我正在办理登机手续—您的专家是否已返回?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nathan:

    我指定专家来回答这个问题。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nathan Kando:

    是所有 T.cycle 的 T.high.min 和 T.low.min 静态值,还是它们动态地依赖于 T.cycle (数据表中未说明此情况)?

    T.high.min 和 T.low.min 在所有 T.cycle 中是相同的、 具体取决于接口电路。

    Br

    徐默奈