This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25882:EVM 用户指南

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1292697/bq25882-evm-user-guide

器件型号:BQ25882
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400

大家好、我在测试 BQ25882EVM 时遇到了一些设置问题、  

1.当我插入5V 适配器并使用 EV2400将 EVM 连接到 PC 时、PC BQstudio 似乎无法建立与 EVM 默认模式的通信、我是否必须设置电子负载和电池仿真器? 或者我的操作有什么问题吗?  

在 BQ25882EVM 中、我可以使用真实的电池(2节锂离子电池)、但不能使用电池仿真器吗? 如果可以、我是否只能连接 BAT+和 BAT-?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,京国

    1.) EVM 启动和通信--检查 EV2400上的三个绿色 LED 是否亮起?  在 BQstudio 屏幕中、您是否看到顶部选项卡中间的"Device ACK Error"?

    2.) 电池与模拟器--可以使用电池,但要注意充电状态。  如果电量满、则可能无法开始充电。