This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我有一个 TPS23758设计、该设计基于 TI 提供的参考设计、EVM 和原理图审阅指南。 我已经使用该设计构建了大约25块电路板、并在这些电路板上工作了数百小时、但我现在拥有大约5块电路板、由于 POE 电路明显存在问题而出现故障。 我可以将不同的电压电源(VBUS)连接到 TPS23758上的 APD 引脚、为电路板供电、电路板仍然可以工作、这表明负载没有问题、可能是 POE 电路本身。
整个设计的最大功率为3.5瓦(来自 PSE)、POE 输出电压为5VDC。
我的问题是:在设计中有没有考虑到任何常见故障模式? 或者是否有任何东西突出显示对此类负载具有风险/不合适的风险?
感谢您的任何帮助!
此致、Matt
您好、 Matt、
感谢您联系我们。 似乎是在 PD 接口控制器出现问题之前发生的。
您可以尝试将 A1和 A3与 VSS 断开。 请告诉我它是否有效。
我将 在2-5个工作 日内查看您的原理图。
此致、
帝昂
尊敬的 Diang:
感谢您提供反馈、您能帮助我理解为什么这可能是个问题吗? 我记得在设计阶段曾经对这些引脚提出过很多问题、因为它们在不同的参考设计中的连接方式不同。 数据表指出它们未在内部进行连接、用于机械保持。
不幸的是、我很难将它们断开、因为它们是零件下面多边形覆铜的一部分。 我会看到我能做什么。
谢谢。
马特
您好、Matt、
感谢您的答复。
1-4个引脚 不是内部连接。 我有一点担心、如果您将它们的大部分连接到 VSS、而不是最接近的引脚 、会导致一些寄生电容耦合、从而影响 PD 检测。
我会 在1-4个工作 日内查看您的原理图并给您回复。
此致、
帝昂
您好、Matt、
感谢您的耐心等待。 除了 A1和 A3引脚、我在您的原理图中没有看到其他潜在问题。
另一个可能导致握手失败的因素是接地连接:例如、您是将 VSS、PGND 或 GND 短路到地?
此致、
帝昂