This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23758:TPS23755和 TPS23758之间的引脚处理

Guru**** 2539140 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23755, TPS23758, TPS23753A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/908454/tps23758-pin-treatment-between-tps23755-and-tps23758

器件型号:TPS23758
主题中讨论的其他器件:TPS23755TPS23753A

大家好、团队、

我的客户将在 PSR 解决方案中查看 TPS23755和 TPS23758的线性度。

您能告诉我如何处理 PSR 中的每个引脚吗? 客户不想为此评估更改 PCB 布局(如果可能、更喜欢使用相同的布局。)

- PIN 7:
APD (TPS23758):通过电阻分压器连接48V 适配器
AUX_D (TPS23755):是否可以通过 PSR 解决方案中的电阻器反向器连接48V 自适应器? 或应该打开

- PIN20:  
TST (TPS23758):开路
AUX_V (TPS23755): 是否可以使用 OPENIN PSR 解决方案?

是否对 TPS23758和 TPS23755进行了其他处理?

此致、
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shunsuka Nagata、

    了解引脚在设计中的使用方式的一个好方法是我们的 EVM。  

    由于 PSR、唯一真正变化的是 TPS23755与次级侧的适配器搭配使用。 但是、无论设计是 PSR 还是 SSR、都存在这一挑战。  

    TPS23755设计为辅助电源位于次级侧、因此为12V。 但是、TPS23758主要支持输入端(42V-57V)的辅助电源。  
    如果您想使用或在初级侧使用、则需要一个外部 FET 解决方案。 不过、此时我也可能会建议使用 TPS23753A。 我们可以离线讨论这一点!

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael、

    感谢您的支持。 请告诉我有关每个器件的详细信息吗?

    他的状况是
    - WIL 不使用次级侧 AUX 电源检测
    -12V 输出(无需次级侧同步)

    如果用户基于 TPS23755 EVM 设计 PCB、 该电路板是否可用于 TPS23758而不改变布局?

    TPS23755的 AUX_D 和 AUX_V 用于次级侧 AUX 电源检测、AUX_D 用于反馈输入、AUX_V 是带有 RAUX 的光耦合器的电流源输入。 如果用户不使用次级侧反馈、则不使用这些引脚。 如果用户从同一电路板上的 TPS23755替换为 TPS23758、则 TPS23758的 APD 可以通过 RAUX 获得可能从 RTN 上升1.5V 的功率并检测辅助电源。  然后、TPS23758和 TPS23755可以在称为 TPS23755EVM 的同一电路板上工作。

    我的理解是否正确?

    此致、
    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagata、

    否这些部件不可互换。 原因是 TPS23755支持二极管整流反激式、而 TPS23758支持同步反激式。 尽管它们采用相同的封装并且几乎引脚对引脚兼容、但它们不支持相同的拓扑、因此仅交换器件就不起作用。  

    我们还发现、同步反激式在5V 输出设计中进行了优化、二极管整流反激式针对12V 输出进行了优化。 因此、在12V 输出设计中设计 TPS23758并非不可能、但不建议这样做。  

    请参阅以下常见问题解答、了解差异:  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael、

    感谢您的支持。

    请告诉我 TPS23755解决方案的相关信息吗?

    如果用户不使用次级侧 AUX 电源检测、AUX_V 是否可以保持断开状态? 还是应通过 RAUX 连接到 FB?

    此致、
    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagata、

    如果客户未使用次级侧适配器、则应将 AUX_V 连接到 RTN。 请参阅 IC 方框图。 AUX_D 可保持断开状态、因为它在内部上拉。  

    同样、TPS23755不支持初级侧辅助电源。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师