This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS566238:器件损坏、是否会导致外部输出引脚电压?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS566238

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1291428/tps566238-damage-of-device-will-external-output-pin-voltage-be-the-reason

器件型号:TPS566238

您好、SR 支持团队:

我们遇到了 TPS566238器件损坏情况。

发生率将是30%。 (10选3)

请参阅此处的 TPS566238原理图。

当输出 V3P3_STBY1存在电压时、就会出现问题。  

提供 ENABLE 和 Vin 后、根据理论、V3P3_STBY1将停止 PWM、 这是否会损坏器件?

这里是断开器件的阻抗。

谢谢。

此致、
戴夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!

    将+V3P3_STBY 连接到+V3P3_STBY1 (输出)的 D8有何用途? 这意味着当您应用 EN 时、您会向输出添加电压。 这是没有任何意义的。 TPS566238为连续电流模式、不支持预偏置输出电压。 请删除 D8。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢。

    南锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Nancy、

    感谢您的答复。

    原始设计用于双电源(AUX 电源)。 当系统处于 S3和 S0时、可以传送电源。

    然而、+V3P3_STBY 无法在 S0上输出、因此我们需要12V 至3.3V 的电源轨。

    如果需要 AUX、您能建议进行适当的修改吗? 或者有什么建议吗?

    此外、IC 故障可能与上面列出的原因有关?

    此致、
    戴夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!

    我不是您系统 S0/S3和辅助电源的专家。 您是否尝试过移除 D8、看看它是否起作用?

    谢谢。

    南锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Nancy、

    谢谢。

    我们的问题是、PWM 电路输出侧何时有大约3.3V 的泄漏电压、PWM IC 在 PWM IC 启动之前或期间是否存在损坏风险?

    从您的回答中、我们无法确定答案。 我们可以移除 D8、但我们仍然需要知道原因、谢谢!  

    此致、
    戴夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!

    1.我认为 IC 不会在3.3V 预偏置输出电压下损坏、因为 TPS566328的最大输出电压为7V。 上电前或 IC 启动期间。

    2.在上电过程中,内部放大器比较 VFB 和软启动电压。 如果 VFB 引脚电压高于软启动中的内部基准、PWM 将不会开始开关。 这就是原因。

    3.请尝试卸下 D8以查看其是否正常工作,同时查看 IC 是否已损坏。

    谢谢。

    南锡