请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM63610-Q1 专家、您好!
关于本主题、有两幅关于 f=140kHz 和 f=1.85Mhz 的图、但结果却 非常不同。
下面是我的应用、请提供电压降和最小输入电压以保持输出
F=2.1M、MODE=ATUO、输出5V 0.5A。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
专家、您好!
关于本主题、有两幅关于 f=140kHz 和 f=1.85Mhz 的图、但结果却 非常不同。
下面是我的应用、请提供电压降和最小输入电压以保持输出
F=2.1M、MODE=ATUO、输出5V 0.5A。