This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5813:LP5813仅升压? 降压?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5012, LP5813, LP5812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1291459/lp5813-lp5813-only-boost-buck

器件型号:LP5813
主题中讨论的其他器件: LP5812、LP5012

您好!

我看到有升压转换器。 它能否用作降压转换器?

我有4.2-3.0V 的电池电压

我的 RGB LED 通常在最高2.65V 下工作。

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stas:

    不、它无法用作降压转换器。

    如果电池电压高于输出电压、我建议您在直通模式下使用。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared! 我有一些相关的问题:

    1.您是否计划在不久的将来改进它以实现降压-升压? 如果您打算将来把 LP5813留在项目中、现在我只需绕过升压。

     如果未计划降压、我  在 LP5813数据表中看到了 LP5812 DSBGA-9。 我还看了一下 LP5813-12 EVM、其中找到了 LP5812AYBHR。 我认为布局容易得多、因为如果我不需要同步、在 BGA 封装下便不需要复杂的通孔、因此它使设计成本更低。

    3.我在市场上看不到 LP5813。 我也看不到 LP5812页面。 您能给我提供有关这些 IC 可用性的信息吗? 我正在设计第二版产品、我对将 LP5012替换为其中一个 IC 的许多原因非常感兴趣。 我认为产品将从现在起在3个月内推出。

    STAS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还想问我能否获得 LP5812样片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stas:

    是的、当然可以。 LP5812预计在这几天内会有 RTM。 实际上、RTM 签核请求已提交。 我想您可以在几天内申请。 如果您是非常紧急的、也许您可以通过电子邮件与我联系、我们可以通过 ZS 订单提供 LP5812样片。 谢谢!

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我跳过了您的回复中的邮件、很好、我会回来查看!

    我想(如果可能)接收 LP5812样本:10 (15)个地址和10 (15)个不同地址(一个 I2C 上将有2个)。

    10是好的, 15将是好的!

    我会很乐意在两周内把它放在我的桌子上。

    如果您同意、我将快速准备柔性 PCB 进行检查。

    如果您有关于生产开始日期/数量的任何信息、也可以查看、

    因为一旦我检查它是否有效、我就需要说服生产部门进行 ECO 更改。

    因此、价格和供货信息是 ECO 的必要条件。

    您可以随时与我联系、  

    stanislavshamanin@binata.com

    STAS

    PCB 设计工程师

    以色列比纳塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stas:

    很高兴听到您的声音!

    请检查您的邮箱、如果您不介意、我们可以通过电子邮件讨论此主题。

    BR、Jared