This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5955:在 GSCLK 和 SCLK 上使用单个 CLK 输入、忽略 LAT 输入

Guru**** 2536340 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5860, LP5890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283983/tlc5955-using-a-single-clk-input-on-gsclk-and-sclk-disregard-lat-input

器件型号:TLC5955
主题中讨论的其他器件:LP5860LP5890

您好!

我想以菊花链形式连接几十个此类器件以制作一长串可控制 LED。 我无法完全确定如何处理 LAT 和 GSCLK 信号。 我不介意 LED 在启动时是否具有随机电流。 我也不需要使用 BC、GS 和 DC 控制(我希望它们始终100%)。

如果我正确理解数据表、我可以使用单个时钟并将其连接到 LAT、SCLK 和 GSCLK。 是这样吗? 典型应用图中有些模糊。 似乎显示这三个信号可以连接在一起、但我无法100%确定这是否正确。

您能解释一下吗? 如果我以这种方式连接器件、最大输入时钟速度是多少?

提前感谢您。

吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    很抱歉让你困惑。 3个信号无法连接在一起、请将它们分开并单独连接。

    如果您想 以菊花链形式连接几十个此类器件以制造一长串可控 LED、我将要介绍 LP5860 感兴趣。 LP5860是一款矩阵拓扑 LED 驱动器、可支持多达198个 LED 点。 对于您的应用、如果我的理解正确、那么您需要控制总共480个 LED 点。 因此、我认为3个 LP5860就足够了。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:感谢您的答复。 我想控制每个 PCB 约72个 RGBW LED、然后以菊花链形式连接至少三个这样的 PCB。 198个 LED 点也可以。 但是、我想以非常高的帧速率(500 fps+)更新它们、并且每个 LED 点的电流至少为20 mA (因此每个 RGBW LED 的80 mA)。 我看到 LP5860会执行某种扫描。 这是否意味着电流将被除以扫描行?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我想您无需担心电流、因为电流设置来自灌电流器件。 流经 LED 的电流将为您的设定值。

    BTW、您想告诉我您的电子邮件地址、我可以分享一个文档、该文档描述了如何计算您的当前数据吗? 如果您不介意,我们可以通过电子邮件联系,因为我可以更及时地处理邮箱的邮件。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不希望将我的电子邮件地址放在此论坛上、因此 我通过朋友请求向您发送了我的电子邮件地址。 我希望收到该文档。 也许您可以在论坛上分享、以便其他人也可以找到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "对不起,我不明白。" 如果灌电流能够处理50 mA、并且有其中的18个、这意味着器件能够汲取的最大电流为50 * 18 = 900 mA、对吧? 对于72个 RGBW LED、这意味着900/(72 * 4)=每个 LED 的3.125 mA。 我在这里做错了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    请参考邮件中的评论,谢谢!

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    很抱歉,我仍然不明白你的解释,我也没有收到一份文件。 如果论坛上的任何其他人想分享一些想法,那就太好了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我想您首先需要了解矩阵拓扑 LED 驱动器。

    BTW,我是 RGB 产品的全权负责人,如果您有任何疑问,可以随时通过电子邮件与我联系。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、正如我在电子邮件对话中所说的、我希望能够以全功率连续、同时拥有所有 LED 点。 我目前计划每个12个 RGBW LED 使用一个 LP5890。 我不会使用扫描线、只有48个16位 可进行 PWM 控制的电流源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    希望您做得好!

    您能否告诉我、您为什么要让所有 LED 点连续同时处于全功率状态? 您对此有何担忧? 感谢您的评论。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想这么做、因为我认为看起来会很酷。 我的担忧是、LP5890无法实现。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    明白了! 希望您在 LP5890方面做得好、 如果您有任何问题、请随时与我联系。

    BR、Jared