This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25180:VTS 阈值

Guru**** 2513525 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25185, BQ25180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1291468/bq25180-vts-thresholds

器件型号:BQ25180
主题中讨论的其他器件:BQ25185

大家好、我当前正在使用 BQ25185线性电池充电器。 我对数据表有疑问、我对该器件不理解:
"为了满足 JEITA 要求、需要监控四个温度阈值:冷电池阈值、冷电池阈值、热电池阈值、
阈值之间的折衷。 这些温度对应于 VCOLD、VCOOL、VWARM 和 VHOT
列出了这些阈值。 当 VTS < VHOT 时、充电和安全计时器暂停
或 VTS > VCOLD。 当 VCOOL < VTS < VCOLD 时、充电电流将减小到
TS_SETTING 寄存器/位 TS_ICHG_0。 当 VHOT < VTS < VWARM 时、电池稳压电压降低100
mV 或200mV、具体取决于 TS_SETTING 寄存器中 TS_VRCG_0位的编程值。 "
通常情况下,它不应该是这样的:"当 VTS > VHOT 或 VTS < VCOLD"时充电和安全定时器被暂停?

此致、

巴蒂斯特·比松

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Baptiste:

    欢迎使用 E2E!

    BQ25180使用 NTC、其中电阻会随着温度的降低而增加。 这意味着在高温时产生的电压小于低温时产生的电压。  

    通常情况下,不应如此:"当 VTS > VHOT 或 VTS < VCOLD"时充电和安全计时器暂停?

    这种说法仅在使用温度升高导致电阻增大的 PTC 时正确

    您可以查看以下应用手册中的公式1: https://www.ti.com/lit/an/sluaaj8/sluaaj8.pdf 、其中讨论了基于 Beta 值的 NTC 电阻公式。  

    此致、

    安东尼·范