This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53659:我们需要有关功率 IC 数据表和 Symbol、封装的详细信息

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD95496QVM, TPS53622, CSD95472Q5MC, TPS53659, CSD95411, TPS53676

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1290933/tps53659-we-need-the-detailed-information-about-power-ic-datasheet-and-symbol-footprint

器件型号:TPS53659
主题中讨论的其他器件:CSD95472Q5MC、CSD95496QVM 、TPS53622A、 CSD95411TPS53622TPS53676

         我们 公司开发的项目需要您的芯片。 我们 需要   有关  Power IC 数据表 和 Symbol、足迹(  在 Cadence 中使用)的详细信息

TPS53659 、CSD95496QVM、TPS53622、TPS53622A、CSD95411、CSD95472Q5MC

我的 微信 或 电话 号码:173 7682 9756

请 与 我联系

硬件 Kevin Xu

 此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的项目 CPU 内核0.8V/48A + DDR 1.2V/12A ,也许您可以给我一些设计参考,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    联系   以请求 NDA 数据表。

    如果除额定电压和电流之外没有其他要求、我建议 TPS53676 + 2x CSD95410 (适用于0.8V 电源轨)+ 1x CSD95420 (适用于1.2V 电源轨)。

    谢谢。

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、μ A 电流 为 ,CPU 内核0.8V/48A (MAX)+ DDR 1.2V/12A (MAX)、初步 确认  采用  这种 方案 TPS53659+ CSD95496QVM。   请确认这一方案是否可行?  您能 给我一些有关电机控制的  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、我公司是  ecochip 公司,我公司已经与贵公司签订了 NDA 并进行了多次合作。

    2、您能否提供有关  TPS53659+ CSD95496QVM 的类似设计,我需要完成新符号和原理图设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    特拉维斯正在旅行,他的反应会很慢。   

    我们需要签订有效的 NDA 才能共享详细信息。

    TPS53676无需 NDA、您可以从 www.ti.com 获取该信息

    此致

    颐和