This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51561:PSpice 模型

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1290006/lm51561-pspice-model

器件型号:LM51561

大家好、

我的客户正在使用 LM51561、并想使用我们的 PSpice 模型进行仿真。 但他们给出的反馈是无法成功打开这个 pspice 模型。

您可以帮助检查这里是否有任何问题吗? 是不是该模型只能在 PSpice for TI 中使用还是只能在正常版本中使用?

谢谢

此致

马美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mia、

    感谢您的联系。 您的客户在打开瞬态模型和平均模型时遇到问题、还是无法同时打开两个模型?

    此致、
    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    两个瞬态模型都不可以使用、如下所示:

    上的平均值模型是可行的。

    谢谢

    此致

    马美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mia、

    我已尝试在"PSpice for TI"以及正常的 PSpice 版本中打开瞬态模型。
    在常规版本中打开模型也遇到一些问题、但是可以在 TI 版本中启动和模拟模型。

    他们是否可以使用 TI 版本或者他们是否已经在使用该版本?

    谢谢、此致、
    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    建议客户使用 TI 版本打开。

    感谢你的帮助。

    此致

    米娅