This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62932:原理图审阅

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62932

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1292460/tps62932-schematic-review

器件型号:TPS62932

您好!

您能否帮助查看以下  TPS62932 原理图? 谢谢!

杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    设计看起来不错。 建议设置更大的 EN 引脚电压(使用更大的 R211)、现在 EN 引脚电压为~1.33V、非常接近于1.28V 的使能阈值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miranda:

    明白了。 谢谢!