This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2662:负载问题

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2662

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1291865/tps2662-load-issue

器件型号:TPS2662

您好!

如果首先加载输出、则输出不会开启、

但是、如果先打开 TPS2662、然后打开负载、则输出可以起作用。

VDET_P1已断开、  

2. C9输出电容修改1uF,移除 C5。

3、DVDT 修改22nF

我们想知道为什么在先安装负载后无法启动 TPS2662?  原理图有任何问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    原理图看起来正常。

    负载是多少?

    您能否检查电子保险丝在启动时是否会随着负载进入电流限制? 启动过程中请分享输入电压、输出电压、输入电流测试波形

    此致、

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    1、负载是什么? 40V~54V/ 0.6A、总需要24w~32.5w。

    2. Vin、Vout、输入电流测试波形在启动过程中=====>ok~请稍候.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    请在 CR 模式下使用电阻负载或电子负载进行评估

    此致、

    勒凯什