This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79600EVM:BQ79600EVM SPI 模式无法正常工作

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79600EVM, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1291461/bq79600evm-bq79600evm-spi-mode-does-not-work-properly

器件型号:BQ79600EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

您好

使用 BQ79600EVM  进行客户设计、但当他们使用 SPI 模式进行通信时、收集到的电压会发生跳跃并且在 GUI,上不准确、此时未遇到此问题、并且收集到的电压是正确且稳定的。

根据用户指南设置 SPI、BQ79616EVM 用作堆叠器件、使用跳线连接 J1。 使用官方 GUI 收集。

请提供一些建议。

正在等待您的回复。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    客户是使用 USB2ANY 还是自己的微控制器? 客户是否可以发送它收集到的电压发生跳跃的 CS、MOSI、MISO、SCLK 和 SPI_RDY 电压的图片? 哪个引脚上是电压跳跃?

    此致、

    大卫