请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76PL536A-Q1 我正在使用 BMS 应用、并使用 BQ76PL536A-Q1读取电芯电压。 首先、我想使用 Nucleo-g474re 微控制器对它进行编程。 我必须遵循哪些步骤? LDOD 引脚中的7V 脉冲是否必需、如何在没有任何额外外部电路的情况下轻松应用? 我可以将 REG50引脚用于此目的、还是仅从任何微控制器引脚提供脉冲?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在使用 BMS 应用、并使用 BQ76PL536A-Q1读取电芯电压。 首先、我想使用 Nucleo-g474re 微控制器对它进行编程。 我必须遵循哪些步骤? LDOD 引脚中的7V 脉冲是否必需、如何在没有任何额外外部电路的情况下轻松应用? 我可以将 REG50引脚用于此目的、还是仅从任何微控制器引脚提供脉冲?
您好、Ioannis、
Unknown 说:首先、我想使用 Nucleo-g474re 微控制器对其进行编程。 我必须遵循哪些步骤?
要通过您的 MCU 对 IC 进行编程、可通过 SPI 与 IC 通信。 您必须将 MCU 配置为四个引脚:CS、SCLK、SDI (MOSI)和 SDO (MISO)。 MCU 的 SPI 通信应如下所示:

SPI 时序应遵循以下规格:
如果您的器件通电并使用多个 IC、则可以使用以下过程来解决每个 IC:

数据表记录了如何对 SPI 数据包进行格式化、以写入和读取寄存器。
我可以将 REG50引脚用于此目的还是仅用于从任何微控制器引脚提供脉冲吗?
我不建议 REG50、因为它的电流限制为接近零的电流。
此致、
大卫