This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1641:电子保险丝 tps1641在瞬态负载条件下工作几小时后关闭

Guru**** 2584745 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ14203, TPS1641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1292272/tps1641-efuse-tps1641-is-turning-off-after-few-hours-of-work-with-transient-load

器件型号:TPS1641
主题中讨论的其他器件:LMZ14203

您好!

我将电子保险丝 tps16413放在我的板的主输入端。

在电子保险丝之后、电路板中只有几个直流/直流元件。

电路板具有以下电流:

约100 mA 的恒定电流+ 250 mA 瞬态脉冲、持续时间为50us 开启/ 50us 关闭。

ISET 为1.5A。

来自 DC2DC LMZ14203的瞬态脉冲。

电子保险丝 tps1641在工作几小时后关闭。

是否存在输入到输出短路检测问题?

 

请。 建议

泽夫·格贝尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zeev:

    感谢您的联系!

    是的、这可能是由触发  IN 到 OUT 短路检测 功能所致。 您能否检查 TPS16417型号(不带输入到输出短路检测功能)是否适合您的需求?

    IN-OUT 短路检测 定期使用汲取电流(如下所示)通过从 OUT 灌入电流来测量 FET 电阻。  如果输出端的脉动或开关负载与 ILINSE 的开关相同、则可能会检测到 IN-OUT 短路。 我们在数据表中指定的表8-3用于提供 脉动(或开关)负载的 IRipple/Fsw、此负载可用于 Fsw > 5Hz 时的 IN-OUT 短路检测。  

    对于 fsw < 5Hz 的情况,可以使用 IN-OUT 短路检测。

    但 Isink 的频率不是固定的、在不同的时间进行多次采样、以检测输入-输出短路。 在其中一些采样过程中、脉动负载与 ILINST 重合、因此将 FLT 引脚置为有效来进行 IN-OUT 短路。  

    此致、

    勒凯什