This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21222:UCC21222上的上桥和下桥之间的过冲

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1292659/ucc21222-overshoot-between-upper-and-lower-bridge-on-ucc21222

器件型号:UCC21222

我的客户正在评估 UCC21222。 当输出处于负载开路状态时会发生过冲。 通过硬件将死区时间设置为100ns、并且在软件中也添加了500ns。 开关频率为40kHz.in 原理图 R345为 NC、DT 引脚通过电阻器接地。 您对是否发生这种情况有任何评论吗?  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    感谢您提供这些有用的屏幕截图!

    DT 电阻器是否也有一个并联的电容器? 该电容器有助于提高抗噪性能。 对于更大的 DT 值、建议将一个陶瓷电容器与死区时间电阻器并联。

    这也可能是由于米勒电流引起的 dv/dt 感应导通案例。 为了减轻这种情况发生的风险、建议在尽可能靠近栅极的位置放置一个下拉电阻器(典型值5.1k-20k)。  

    希望这对您有所帮助!

    此致、

    广木市