This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25149-Q1:次级 LM25149的 FB 引脚

Guru**** 1630180 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25149, LM25149-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1291389/lm25149-q1-fb-pin-of-secondary-lm25149

器件型号:LM25149-Q1
主题中讨论的其他器件:LM25149

大家好、

我计划在双相操作中使用 LM25149、并从外部 MCU GPIO 控制 PFM 和 FPWM。

是否可以将次级 LM25149-Q1上拉至初级 LM25149-Q1的 VDDA?

我想将主控制器的 VDDA/SYN 和辅助控制器的 FB 从1个 GPIO 控制、并连接到主控制器的 PFM。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信司:

    是的、这是逻辑输入、就像您可以将 PFM 和 FB 连接到任何 GPIO 电压一样、将其连接到初级侧的 VDDA 也没有问题。  

    -奥兰多