This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:bq25756的输出电压偶尔不是很高

Guru**** 2812205 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1292446/bq25756-the-output-voltage-of-bq25756-is-occasionally-not-very-high

器件型号:BQ25756

您好

该设计如下:

输入 DC48V、输出54V、电流限制2A、TS 引脚悬空、I2C 配置关断温度、看门狗、安全充电并控制 CE 引脚打开和关闭输出。

空载测试发现输出电压偶尔错误。 通常为54V、在出错时约为11V。 Vfb 为0.3V。 下面是原理图和软件配置。

寄存器如下所示:

#define  cur2_2A   44
#define   cur4A  80
#define  reg00h   0x10 // 通过调整反馈电压输出电压,默认值为0x10
#define  reg01h   0x00
#define  reg02h   cur2_2a<<   2 //充电电流2A
#define  reg03h   cur2_2a>>6  
#define  reg06h  cur4A  <<  2 //输入电流限制3A
#define  reg07h  cur4A  >>  6
#define  reg14h  0x00  //关闭充电终止、关闭预充电和低电流充电
#define  reg15h  0x01  // 关闭安全充电关闭看门狗
#define  reg1bh  0x96
#define  reg1ch  0x54 // 通过 JEITA 关闭温度控制
#define  reg2bh  0xa0  // 将 ADC 打开到连续模式
#define  reg2ch  0x0a
请帮助检查它。
谢谢
星形
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star:

    您的原理图从未附上。

    您能介绍一下如何进行空载测试吗? 输入电源有什么类型? 是否有任何元件连接到输出终端?

    设置 EN_TERM=0是否会对空载测试产生影响?

    此致、
    E·加洛韦