This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5304:用作交流线路开关晶体管、在经过几次下电上电后断开

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1291929/ucc5304-used-as-ac-line-switch-transistor-broke-after-few-power-cycle

器件型号:UCC5304

e2e.ti.com/.../smartSW2.pdf

您好、专家!

我构建了附加的电路、作为最大型设计的一部分。

其目标是用作交流线路开关。 假设50个开关周期的电路正常工作、MOSFET 在这之后断开。

被 MOSFET 断开时、我意味着它在没有开关激活的情况下闭合。

有什么问题的想法吗? 也许还有人经历过这是过去吗?

是否有任何保护 MOSFET 的建议? 除了在 Vgs 处添加齐纳?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anicet、您好!

    当打开开关时、有大量电流流过开关时、可能产生了感应电压冲击、超过了600V。 在栅极驱动器电路设计期间、如果开关断开、则最好测量开关上的电压。

    如果该开关使用非常低的频率、那么简单的解决方案是降低开关速度。 可以将 R54增大到100或更大。

    这会增加开关损耗、但如果开关花费大部分时间导通或关断、则开关损耗与导通损耗相比在开关功率中所占的比例更低。

    如果是高频开关、则在中断后应该会有电流流动。 应该有一些二极管或同步开关来转移电流。 我在该原理图中没有看到它。 如果仍然存在高瞬态、则减少过冲的最佳方法是增加 HV 总线去耦电阻、并可能缓冲谐振总线频率。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sean、

    感谢您的答复。

    我有一个 TVS (ATV50C401JB-HF Comchip)接近输出连接器:  

    由于此目的是测量浪涌电流、因此我希望开关尽快打开、以便 MOSFET 不会持续在线性区域。

    我将更换晶体管并进行一些测量、以确认不超过 VDSS。

    谢谢