This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:创建一个100W 纯拉电流端口以替换传统的2线接线端子块

Guru**** 2616495 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD2S300, TPS65987D, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1291036/tps25750-create-a-100w-source-only-port-to-replace-a-traditional-2-wire-terminal-block

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件:TPD2S300TPS65987D

TI 提供了一个完整的 POE 电路板解决方案。 输出20V 至5A。 通过双线端子块实现输出直流连接。 我想替换此端子块、转而创建 USB-C 100W (20V 5A)源输出。 这必须是一种低组件数和低成本的设计。

1.

TPS25750D 是否适用? 或者是否推荐使用其他产品?

2.

我可以申请提供建议的原理图吗?

3.

是否应该将 TPD2S300保护 IC 考虑为唯一的源端口?

4.

如何防止别人插入 USB C 电源对电路板造成损坏? TPS25750D 是否会阻止该情况发生?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Devesh:

    让我与我的团队确认一下、然后就您的前两个问题回复您。

    对于查询3:是的、您仍然应该使用 TPD2S300来实现 CC 线路 OVP 保护。 由于您要在 VBUS 上提供20V 电压、如果 VBUS 引脚意外地与 CC 引脚短路(在连接器或其他地方)、PD 控制器的 CC 引脚将损坏、因为它们不是20V 的额定电压。 TPD2S300用作保护器件来避免这种情况。

    对于查询4:您将能够将 PD 控制器配置为仅供电方、没有受电方电源路径和配置的受电方 PD 合约。 因此、在插入远端供电器件时、PD 控制器中的内部电源路径开关将不会启用、此外、不会协商受电方 PD 合约。 显式 PD 电源无法从电路板的远端获得。

    我会 就质询1和2进一步向你提供最新资料。

    此致!

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Devesh:

    对于查询1:我推荐 TPS65987D。 TPS25750将需要您使用两条电源路径进行供电、一条电源路径用于初始5V、另一条电源路径用于切换到20V 5A。 使用 TPS65987D、您可以将一切都保留在一条集成电源路径上。 两种器件都可以完成您尝试执行的操作。

    对于查询2:虽然我们没有针对您的纯电源应用的确切推荐原理图、但以下一些资源可能会为您提供帮助:

    《TPS65987/88硬件设计指南》

    采用 TPS65987和 TPS55288的 PD 源代码设计

    e2e.ti.com/.../TPS65987EVM_5F00_Schematic.PDF

    前两项资源是 TPS65987D 的设计指南。 第三项资源是我们的 TPS65987EVM 原理图、请访问 TI.com。 此原理图具有集成的源极路径和必要的有用相关电路。

    如果您还有其他问题、敬请告知。

    此致!

    亚历克斯