主题中讨论的其他器件: BQ25792
你好。
我将使用 TPS25750 + BQ25792 组合器件。
我将 USB 连接到 TPS25750 (VBUS ~5-20V)、将 MCU 连接到 TPS25750、并在启动时执行以下操作:
-Patch TPS25750 over I2C (使用最新 GUI 生成的低区二进制文件)
- 使用4CC 设置 BQ25792:I2Cr 和 I2Cw 命令(即 设置 EN_ADC=1、SFET_Present=1 、IBAT_EN=1、WAT=0)
器件随后正常工作、 按预期直到拔下 USB 电源(VBUS ~0V)、然后 我的设置(例如 SFET_Present=1、IBAT_EN=1)恢复为默认值。
当 MCU 运行时、TPS25750在 VIN_3V3引脚上还始终得到稳定的3.3V 电压。
这是否正常、我是否应该始终监控每个 USB 插头是否分离 并 设置 BQ25792?
我们是否知道 TPS25750在哪些情况下会向 BQ25792发送复位命令?
此致 Mateusz Kusmierz