This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:电路图审查

Guru**** 2516990 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1292199/bq25703a-the-schemetic-review

器件型号:BQ25703A

各位团队、您好!

 您可以介绍一下  BQ25703RSNR 的原理图吗、我们这款2节锂电池充电器。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.确保输入电容器(C6+C12)和系统电容器(C17+C18)符合 此处原理图检查列表中所述的系统电源要求。 您可能需要在系统输出端使用更多电容器。

    2.确保 SDA 和 SCL 线路具有10k Ω 上拉电阻器。

    此致、

    穆尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持、输出为锂电池3S2P、该参数对于此应用是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于3节电池、 CELL_BATPRESZ 引脚应高于 VDDA 的55%。 在原理图中、该值为~58%、这与您的电池配置相符。

    此致、

    穆尼尔