Other Parts Discussed in Thread: BQ25101, BQ2970
主题中讨论的其他器件:BQ25101、
您好!
我有一个电路、由设置为10mA 且 I_OUT 的 BQ25101 Lipo 充电器和 BQ29700保护芯片组成。
该电路具有极低的功耗和电路板尺寸。
当电池电压高于2.8V 时、它会正常工作、充电器会以10mA 为其充电、电路板会正常工作。
但当电池电压低于2.8V 时、会提供过放电保护、即使连接了充电器、也无法正常工作。
BAT 和 GND 之间的电压为1.3V
从电源灌入的电流为2.7mA (电路板的其余部分低于500uA)
我不知道问题可能是什么。
如果需要更多信息、请告诉我。
感谢您的帮助