This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:当电池电压为&lt 时;欠锁定电压、BQ25101不'不为其充电

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25101, BQ2970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1291169/bq2970-when-battery-voltage-is-underlockout-voltage-bq25101-doesn-t-charge-it

器件型号:BQ2970
主题中讨论的其他器件:BQ25101

 您好!

我有一个电路、由设置为10mA 且 I_OUT 的 BQ25101 Lipo 充电器和 BQ29700保护芯片组成。
该电路具有极低的功耗和电路板尺寸。

当电池电压高于2.8V 时、它会正常工作、充电器会以10mA 为其充电、电路板会正常工作。

但当电池电压低于2.8V 时、会提供过放电保护、即使连接了充电器、也无法正常工作。  
BAT 和 GND 之间的电压为1.3V  
从电源灌入的电流为2.7mA (电路板的其余部分低于500uA)

我不知道问题可能是什么。
如果需要更多信息、请告诉我。

感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Remi:

    我无法看到您的原理图的元件值。  您能告诉我每个组件的电容和电阻吗?

    总体而言、原理图的 BQ2970部分看起来很好、但我同意您所观察的行为是奇怪的。  如果器件消耗大量电流、则器件可能会损坏。  是否有其他单元表现出此行为?

    此外、您可以创建另一个帖子、以检查充电器与充电器团队的连接。

    此致!

    安德里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andria:
    感谢您的回答,我只是找到问题感谢这篇文章: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622007/bq2970-can-t-charge-even-the-battery-voltage-is-2-83v

     BQ25101上的充电电流设置为10mA、当我将 R_ISET 更改为5.1k Ω(充电电流26mA)时、一切都按预期工作。
    但我仍然不知道它为什么不能与10mA 一起使用、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Remi:

    我很高兴听到提高充电电流可以解决您的问题。  BQ2970没有低电流触发的任何保护、您在最初的文章中提到的电压差应该能够禁用过放电保护。

    这可能是内部设计特性、但就目前而言、我建议继续以更高的电流充电。

    此致!

    安德里亚