This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 提供有关太阳能电池板供电型电池充电器和系统电源的组件选择和设计要素的帮助

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, BQ25672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1292030/help-with-component-choice-and-design-elements-for-solar-panel-powered-battery-charger-and-system-supply

主题中讨论的其他器件:BQ25672、BQ25798
您好!

我目前正在为整个北欧地区安装的传感器集线器重新设计输入电源管理电路。 我们的传感器中枢装置主要依靠太阳能作为其主要电源。
 
太阳能电池板直接连接到 LTC3103、以将输入转换为4.2V。输出直接为超级电容器(90F、4.2V)和4.2锂离子电池供电。
 
问题在于 LTC3103直流/直流转换器的固定4.2V 输出电压。 应使用电流输出而不是电压输出为电容器充电。
如果电容器上的电压小于电源馈送电压的输出电压、它将需要电源所需的电流、换句话说、它的行为就像死短路。
这是之前的设计:
 
由于耗尽的 SCAP/电池实际上将发生死区短路、LTC3103无法为储备充电-即使在良好的光线条件下也是如此。 我目前为解决该问题所做的努力是在 VBUS 和 SCAP/电池之间添加一个双向降压/升压 SCAP/电池充电器。 这将允许我以受控的速率为电池和 SCAP 充电、即使在光线非常弱的条件下也是如此:
但是、这给我们的其中一个要求带来了一个新问题。 我们需要能够通过简单地更换电池、从0开始启动系统("完全死机")、此时 VBUS 的所有输入为0并且电池/SCAP 已耗尽。 这不适用于 LTC3110或 MAX38890、因为它们的内部 Vcc 由 VBUS 驱动。 这意味着、即使 Vreserve 会在更换电池时跳到4.2V、VBUS=0也不会启动 LTC3110或 MAX38890。
非常感谢您为更好的降压/降压/升压选择或一般设计元素提供任何帮助。   
 
此致、
马库斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marcus、您好!

    BQ25798是具有集成式 MPPT 的降压/升压充电器、或 BQ25672是具有 MPPT 的降压充电器、您如何使用它? 这些 是 NVDC 电源路径充电器、因此如果输入不可用、则电池为系统供电、如果电池电量耗尽、则输入直接为系统供电。 它们还集成了 MPPT、可以通过太阳能电池板为电池充电。
    本应用手册介绍了如何 使用 BQ25798为锂离子电容器和超级电容器充电: https://www.ti.com/lit/an/sluaao7/sluaao7.pdf?ts = 16991960256&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F 

    此致、

    克洛埃