This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM117QML-SP:索取详细原理图的请求

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1292319/lm117qml-sp-request-for-detailed-schematic

器件型号:LM117QML-SP

您好!

已追踪到 P/N 5962R9951707VZA 的最近电路卡故障、故障分析实验室已请求提供器件原理图以支持调查器件故障。 我们查看了 TI 数据表的图8-2中的简化原理图、但似乎没有支持故障分析所需的完整详细信息。

我们的故障分析团队对器件执行了曲线跟踪、并确定了 Vout 和 SENSE/Output 引脚之间的10k Ω 电阻。 假设 SENSE 引脚直接连接到 Vout 引脚、我们看到的10k Ω 电阻与简化版原理图不匹配。

您能否提供该器件的详细/完整原理图? 在我们继续评估这一失败时、这将对我们大有帮助。  

感谢您提供的任何帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿,易卜拉欣,

    我们通常不会向客户提供完整的内部原理图。
    如果不知道器件为何无法正常工作、我们将需要一份原理图、以便就这是否是原理图的问题进行咨询。

    谢谢。
    丹尼尔