Other Parts Discussed in Thread: LM62460, LMR51450
主题中讨论的其他器件: LMR51450
我的应用:
1) 1)输入电压:20V~24V
2) 2)输出电压:7V~18V、将通过使用电位器来设置反馈电阻分压器来更改。 输出电压将根据 MCU 控制电位器而变化。
3) 3)输出电流:100uA ~ 5A。
电感器选择:
根据数据表第9.2.2.3节"公式5"、可计算得出该值= 1.9uH。
问题:这是根据最大电流计算得出的。 它在100uA 轻负载下是否可以正常工作?
CFF 电容器选择:
它可以根据 WEBENCH、根据不同的输出电压提供不同的值。
那么、如何为我的应用选择通用的灵活输出电压?