This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75451B:使用 SN55451、查找同时满足 RoHS 和工业温度范围的器件

Guru**** 2867950 points

Other Parts Discussed in Thread: DS3668

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1288197/sn75451b-with-sn55451-find-a-device-meet-both-rohs-and-industrial-temperature-range

器件型号:SN75451B
主题中讨论的其他器件:SN65472-DS3668、EP

您好!

我们的应用是为 Avago 的发送光学模块提供驱动电流。  数据表中推荐的器件是 SN75451。

SN75451可以符合 RoHS、但工作 温度(0 -70 ℃)不符合工业温度范围。

在同一个数据表中、SN55451能够满足 工业温度范围(-125 ℃ 55)、但不符合 RoHS。

请帮助 查找 引脚对引脚 兼容且同时满足 RoHS 和 工业温度(-40 -85 ℃ 或更高)要求的器件。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Huang:

    遗憾的是、我们没有任何支持 RoHS 和-40C-85C 的直接 P2P 产品。  请参阅 SN65472-NAND EP 逻辑、而不是和。

    另请参见 DS3668、它采用不同的封装、但符合 RoHS 标准、温度范围为-40C-125C。

    这些功能中的任何一种都能正常工作吗?

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     很抱歉 、忘记注意到我们使用的是 DIP 封装。 因此、SN65472-P2P 也不是 EP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Huang:

    谢谢澄清-很遗憾、我们的低侧开关类别中没有任何器件、我不认为 TI 在这方面有任何 P2P 器件。

    我会推荐上面提到的 DS3668、 这两个器件或者 这里列出的低侧栅极驱动器中 的任何器件可以正常工作。

    谢谢。

    帕特里克