This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650861:TPS650861

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS650861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1292201/tps650861-tps650861

器件型号:TPS650861

您好!

我想使用 TPS650861的降压稳压器2、在考虑以下几点的情况下、为 XCZU17EG (Zynq Ultra Scale +)生成0.85V 内核电压(VCCINT):

->降压转换器2控制 CSD87335外部 FET

-> Vout = 0.85V

->输出电流= 15A

->预期准确度为+-3%

数据表给出了高达7A 的输出电流精度为+-2%。  在电流为15A 时是否会保持+-2%的精度?

我能否将 TPS650861的降压稳压器2用于此目的?

谢谢!

此致。

利昂内尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lionel、

    我仔细检查了我们的一些特性数据、Buck2 VOUT 精度实际上在高达15A 的电流下是2%、因此即使在15A 的工作点、也应该在预期精度上留有一定的裕度。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    感谢您的回答。  特性数据是否可供公众访问?

    此致、

    利昂内尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lionel、

    特性分析数据不向公众提供。

    此致、

    詹姆斯