This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56C231:高于最大输出电压范围运行

Guru**** 2520470 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56C231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1292340/tps56c231-operating-above-the-max-output-voltage-range

器件型号:TPS56C231

您好!

我们计划使用 TPS56C231在恒流模式下驱动高功率 LED。 反馈引脚连接到大小合适的电流检测电阻器。

在正常运行中、此特性可调节流入 LED 的恒定电流、并且正向压降小于5V。 但是、在 LED 连接器松动/未连接的情况下、FB 引脚不会获得任何电压、输出电压会上升到 VIN。  

在此情况下运行是安全的、还是器件会损坏、因为会违反 BOOT-SW 引脚的绝对最大额定值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    断开 LED 并打开器件并不理想。 应在打开器件之前连接 LED。

    此致!

    卡兰