This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:禁用终止阈值时的充电行为?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1292673/bq25120a-charge-behavior-if-termination-threshold-is-disabled

器件型号:BQ25120A

如果 TE 位(终止/预充电和 I2C 地址寄存器)设置为禁用(= 0)、充电器的行为是什么、或者如何终止充电过程?
对于标准锂聚合物电池(标称值3.7V、最大值4.2V)的终止电流阈值的通用定义、是否有经验法则?

您建议采用何种程序来尽可能轻缓地为锂聚合物电池充电、例如仅为85-90%的 SOC 充电? 当达到最终充电电压时(在 CC 阶段结束时、进入 CV 阶段之前)、bq25120a 是否可以过早地终止充电过程? 或者更好的做法是将充电结束电压略微降低(电池电压控制寄存器设置为< 4.2V、推荐值?)?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果禁用充电器终端、则充电器将持续将充电器的 BAT 引脚调节到稳定电压。 它将通过向电池推送一定量的电流来实现这一点、当电流接近稳定电压时、电流会减小。 通常建议这样做、以避免过度充电。 对于电池终止电流、最好与电池制造商联系、以确定最佳的终止电流、但该电流通常为 C/10电流级别。

    如果您的目标是仅将 LiPo 充电至85-90% SOC、则建议将调节电压设置为较低的电平。 设置终止电流而不使用某种 ADC 或电量监测的唯一方法是设置更高的终止电流、但在 CC-CV 转换点找不到更高的终止电流。 不建议跳过 CV 相位、因为该相位是为了通过考虑从 BAT 引脚到实际电池输入的电压差来确保电池上的电压实际接近调节电压。

    最后、我认为实现早期终止的最佳方法是降低充电器的调节电压、然后允许其正常运行终止。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳