This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51231-Q1:PSpice 参考设计

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1290619/lm51231-q1-pspice-reference-design

器件型号:LM51231-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5156

您好、TI 专家!

您是否有运行时没有收敛问题的 LM5123 (1) PSPICE 参考设计? 客户希望针对24Vin、56V、2A 输出升压应用运行仿真、但由于收敛问题而未成功。 即使在 PSPICE 中对仿真参数进行了微调、也没有成功。

我尝试根据给定的要求在 Webench 中运行仿真、但这不起作用。

希望您能有所帮助。 谢谢和 BR、

KF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KF:

    感谢您的联系。 我已经尝试在 Webench 中复制您的要求、运行过程中没有任何问题、效率高达96.3%。
    我挑选了以下的输入:VIN 在22-26V 之间;Vout=56V;Iout=2A。 占空比也在可接受的范围内。

    如果在使用 Webench 提出的元件参数后仿真仍未运行、请联系我。
    您是否正在使用常规 PSpice 或"PSpice for TI"?

    谢谢、此致、
    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    它是常规 PSpice、即 Cadence PSpice V22、1。

    至于 Webench、我打算参考功能进行仿真、例如负载瞬态。 Webench 告诉我此设计中未启用仿真。

    Br、

    KF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KF:

    感谢您回答我的问题。 现在我明白了您所说的 Webench 不起作用、似乎其中的仿真是不可能的。

    现在、我假设 PSpice 模型可启动、但未给出任何合理的值、对吧? 或者、您是说对于收敛问题、该模型根本不会产生任何值吗?


    如果这些值没有意义、但仿真开始了、那么如果您能与  我共享原理图并可能填写 LM51231快速入门计算器、同时也与我共享 Excel 文件、那将非常好。 这样、我可以验证设计是否有问题。

    谢谢、此致、
    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    我已向您发送一封包含 PSPICE 工程下载链接的电子邮件。

    在 PSpice 项目中、有不起作用的 LM51231和具有正确仿真输出的 LM5156。 这两种设计不存在收敛问题。 两种器件的仿真时间都很长、但 LM51231未提供相干输出、这是我的主要关注点。 LM51231的 SPICE 模型经过加密、因此无法了解问题所在。

    非常感谢、此致、
    KF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KF:  

    感谢您发送消息、我收到了您的文件。
    我将关闭该主题、如果您可以、我们可以通过电子邮件跟进此问题。

    谢谢、此致、
    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Bryan、是的、对我来说很好。

    BR、KF