This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:逐周期电流限制电流保护和断续模式

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1289345/ucc28951-q1-cycle-by-cycle-current-limit-current-protection-and-hiccup-mode

器件型号:UCC28951-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28951

電流制限が機能しており、SSピンの電圧が低下しています。

ただし、スリープモードに入ると、SSピンは放電されませんが、充電されます。

また、SS端子の電圧降下時間は47.5msに設定されていますが、約100msかかります。

この現象が発生する理由と対処法を教えてください。e2e.ti.com/.../TI_5F00_inquiry--20231107.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并将很快返回。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您观察到的过流断续模式保护行为。

    此操作说明如下。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    提示された情報も確認しました。

    発生している問題は、このデータシートに記載されている現象とは異なります。

    問題の原因と対処法を教えてください。

    e2e.ti.com/.../TI_5F00_inquiry_2800_Cycle_2D00_by_2D00_Cycle-Current-Limit-Current-Protection-and-Hiccup-Mode-_2900_--20231108.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否使用示波器研究发生这种行为时的 CS、SS、COMP、Vout?  您需要具有足够的分辨率、以便可以查看各个开关周期。  这应有助于您确定输出下降的原因。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我获取了波形。

    请确认。

    e2e.ti.com/.../TI_5F00_inquiry_2800_Cycle_2D00_by_2D00_Cycle-Current-Limit-Current-Protection-and-Hiccup-Mode-_2900_--20231109.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在查看连接的波形时、由于 UCC28951观察到的 CS 信号大于2V、SS 引脚未被放电 、但 COMP 引脚被拉至接地。  发生这种情况时、将要求占空比为0%。

    OUT C 和 OUT D 在 COMP 下拉至接地之前具有180度的相位差、在 COMP 变为高电平后具有180度的相位差。

    这两种条件都表明设计在 两种条件下都以最大占空比运行。

    如果器件未处于过流断续模式保护状态、该设计应相移 C 和 D 以要求0%占空比。  波形应该仍然存在。  我注意到的一点是、您 在 FET 栅极采用 C 和 D。  您能否在 UCC28951的 OUT C 和 D 处将其取回?如果它们从 UCC28951的 C 和 D 流出、则问题与用于驱动 FET C 和 D 的栅极驱动器有关。

    您可能需要检查设计中 UCC28951的偏置和 FET 的驱动器、以确保这些器件得到正确的偏置。  如果不是这样、这也可能导致您的行为。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    波形がわかりました。

    ご確認ください。

    ゲートドライバICの出力とUCC28951出力は同期しています。

    e2e.ti.com/.../TI_5F00_inquiry_2800_Cycle_2D00_by_2D00_Cycle-Current-Limit-Current-Protection-and-Hiccup-Mode-_2900_--20231112.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能给我发送一份原理图供我审阅吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    回路図を添付します。ご確認ください。

    e2e.ti.com/.../TI_5F00_inquiry_2800_Cycle_2D00_by_2D00_Cycle-Current-Limit-Current-Protection-and-Hiccup-Mode-_2900_--20231114.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了您的原理图并 发表了以下评论。

    1.您的输出滤波电感器 L103被 R691和 R690短路

       a)您将需要在原理图和布局中更正此内容。

    2.在 L103、C162-C173,130uF 之前有很多电容。   应移除这些电容器。

       答:)以下 链接将为您提供应用手册 slua560、该应用手册展示了如何在相移全桥中使用 UCC28951进行设计。  我相信       您将 发现此应用手册对审查/设计电源转换器有帮助。

          https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

    3.电压反馈有两个路径 Vout_2和 Vout_1

       a)应使用 Vout_2控制输出电压。

       b.)应用手册 slua560的图2-1显示了应如何连接反馈路径。

    4.在 L103、C162-C173,130uF 之前有很大的电容。   不需要并移除这些电容器。

    5. L105和 T103之间的连接需要钳位二极管。  下图显示了这些钳位二极管的位置。

    6. L107、L108、L109、L110不应与 H 桥 FET 的栅极串联。  则可以增大或减小这些节点的振铃。  我建议 改为使用2至10欧姆的栅极驱动电阻器来代替这些电感器。

    7.电流检测变压器 T104不能与变压器的输入端串联。  如果您这样做、直流信息可能会丢失。  

      A.它应与 H 桥串联

         i.应用手册 SLUA560提供了有关如何在此配置中设置电流检测变压器的说明。  这应该会简化电流        检测反馈 电路、并且无需在设计中使用桥式整流器(D501-D504)和运算放大器 IC502。  

       

    8.此设计设置在 PCM 控制中, Rsum 接地。  应该不需要直流阻断电容器 C198..C200。

    9.看起来像 Q501、IC504和 IC503 用于更改输出电压。  当 COMP 电压不应出现时、该电路可能会导致其压降。

    此致、