This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:LM5022反激式设计

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1291101/lm5022-lm5022-flyback-design

器件型号:LM5022

尊敬的专家:

我正在尝试将 LM5022用于反激式设计、输入电压为9-60V、输出电压为12V/2A。 是否有可用于 LM5022反激式设计的设计工具?  

此外、是否有通用工具/指南可用于计算功率损耗(MOSFET、二极管、变压器等)和估算效率?

谢谢

新生儿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neo:

    感谢您的联系。 我已经推荐过 反激式计算器 和 功率级设计器 、以便您大致了解反激式转换器所需的设计过程。 它们是深入了解 控制环路(PSR、SSR)设计以及其他方面的有用工具。

    如果您有更具体的问题、请告诉我。

    谢谢、此致、
    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    谢谢。 对于 LM5022反激式、它是否支持空载(0A)操作?

    我的设计需要9-60V 输入电压、12Vout/2A 输出电压、并将在低输入电压/重负载条件下以 CCM 运行、在高输入电压/轻负载条件下以 DCM 运行。

    以确认 LM5022反激式拓扑是否适合无负载。  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neo:

    原则上、我们的元件支持空载、可以像您所说的 DCM 或跳跃模式那样使用。
    此外、我建议您查看 LM5156 、这款较新的器件可能也是您应用的理想选择。

    谢谢、此致、
    布赖恩