This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 4s3p LiFePO 电池充电系统

Guru**** 2538510 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, BQ24610, BQ24171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1291155/4s3p-lifepo-battery-charging-system

主题中讨论的其他器件:BQ24171、BQ25798 、BQ24610

我正在寻求一些帮助、以设计适用于4s3p LiFePO4电池组的电池充电器。 在设计充电器时、我遇到了几个挑战、主要是因为我只连接到 PACK+和 PACK-。 根据产品数据表、电池组每个电芯都连接了板载保护装置、因此至少电池组是安全的。 我们希望电池能够定期充电、但有时会完全放电、因此我希望采用2级充电曲线。 TI 是否有相应的组件可以在没有电芯级连接的情况下支持电池组?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seth:

    可以。  您的输入电源是什么?

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此应用用于正常车辆供电设备的备用电池、因此直流输入为9-16VDC。 我预计需要进行升压和降压调节、以创建稳定的充电器电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seth:

    如果您有 I2C 主机控制、我推荐使用 BQ25798。  它是一款具有 SYS 输出的降压/升压5A NVDC 充电器。  V (SYS)被设定为一个最小系统电压、然后跟随电池一直到完全充电。  如果您需要独立的(电阻器控制)充电器、我只有 BQ24171等降压充电器、因此需要一个升压转换器来将9V 输入提高到15V。

    此致、

    杰夫   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议、Jeff。 设计的该部分尚不支持 I2C 访问、但这正是我们团队正在争论的问题。 我看到 BQ24171适用于1-3节串联电池;是否有兼容4节电池的替代电池?

    谢谢!

    赛特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seth:

    遗憾的是、不能。 您将不得不使用外部 FET 转到 BQ24610充电控制器。

    此致、

    杰夫