This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我的 TPS62933在正常使用时发生故障(爆炸)

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62933

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1289998/my-tps62933-is-failing-exploding-when-under-normal-use

主题中讨论的其他器件:TPS62933

我们有 TPS62933用于使用标准元件的24至12V 降压。

这用于批量生产、在我们的12个试点项目中、我们看到了2种故障模式。

1>当热插拔电源时、会损坏设备。 我们现在已增加了软启动时间、希望这可以解决问题

2>在正常使用情况下,发生同样的故障。 在这种情况下、仅仅一个月的电源供电后、我们发生了类似的故障。

电流只是标称值500mA。 24v 输入稳定且没有过压。

请查看爆炸的芯片和我们的设计图片。

由于我们计划在全美的第二季度和@ 7000个生产,因此任何想法都会有所帮助,我们对此非常关注。

请在此处查看附件

https://e2e.ti.com/p/addpost?fn=196#

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stone:

    1.我们的器件不支持热插拔输入 只要 Vin 大于绝对 Vin 最大电压32V、器件就会有损坏风险。 因此、请捕获 Vin 波形、使用全带宽和接地弹簧测量 C403上的电压、如果看到 OV 尖峰、这将是一个 大问题。

    2.强烈建议使用较大的 Cin,1*4.7uF 太小。 请确保 Vin 在正常工作期间稳定。

    3.建议按照数据表中的建议使用较大的 Cout。 数据表显示了有效 Cout、不是 Cout 额定值。 我查看了 C405规格、有效值只有22%* 47uF=10.3uF。 请使用两个或更多个47uF 电容器作为 Cout。

    4.您能将完整版式分享给我吗? 包括 C405 Place。

    5.请捕获正常运行期间的 Vin/Vout/SW/ IL 波形以进行分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miranda:

    谢谢你的答复。 我们将至少实施这些更改。 我将请我的工程师您提供您提到的信息。  我想这需要几天(他正在度假)。

    谢谢!

    -斯科特