This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:系统浪涌电流

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1291924/lm7480-q1-system-inrush-current

器件型号:LM7480-Q1

您好!

根据我的计算、我将输入端 MOSFET (Q1)的浪涌电流限制为大约0.173A、但我看到它在系统首次通电时消耗0.381A。 这是电荷泵消耗的电流造成的吗? 或者该电流是否也会流经 MOSFET? 它使用0.381A 的原因是什么?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、电力线路上有5个-10mA 尖峰、您知道原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omer:

    感谢您的联系!

    我们是从当地假期回来的。 我们将完成该主题、并 很快与您联系。

    此致、

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omer:

    您可以将 R1 (10k)短路并再次测试吗?

    我们怀疑增加的浪涌电流是由下面所示的路径引起的。

    这样、 CVS 就 会在 HGATE 打开之前充电、"浪涌"不会显示在您计算的值之上。

    谢谢。此

    致、 S·迪尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Omer

    请将电荷泵行为也与电流共享

    谢谢。此

    致、 S·迪尔