This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:化学物质 ID 选择

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1291520/bq28z610-r1-chem-id-selection

器件型号:BQ28Z610-R1

您好、先生/女士:

我们将使用 BQ28z610-R1、并选择 ChemID。

请参阅随附文件中的 GPC 报告。

e2e.ti.com/.../SDI21700_5F00_50GB_5F00_1.zipe2e.ti.com/.../SDI21700_5F00_50GB_5F00_2.zip

您能建议我们使用哪种 ID 吗?

期待您的反馈。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该报告显示、最匹配的 ID 是2153。 我们建议最大 DOD 误差为3%。 ChemID 2153的精度为2.48%。 可以使用此 ID。

    此致、
    何塞·库索